This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:2800157 WDPRECLKDIV 和 WDPS 说明

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438015/tms320f2800157-q1-2800157-wdpreclkdiv-and-wdps-description

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我发现在2800157 TRM 中没有 对应于 WDPRECLKDIV 至预分频器以及 WDPS 至预分频器的表。

但当我查看280049 TRM 时、在有些表格中、WDPRECLKDIV 对应于预分频器、WDPS 对应于预分频器。

我的客户有以下问题:

1.  WDPRECLKDIV 和 WDPS 对应的值2800157与280049是否相同?

2. 2800157 TRM 中描述的通信在哪里? 因为根据280049表、它不是简单的 2的幂。

谢谢

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    它与 F28004x 相同。 看门狗模块没有变化
    您可以从 driverlib 函数中获取这些定义、并根据需要验证相同的定义。

    谢谢!
    Prarth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    如果客户使用 F2800157、但需要检查 TRM 280049、这会让客户感到困惑。

    最好在 F2800157 TRM 中添加此细节。  

    此致

    Kita.