This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:LMR38025最大电压

Guru**** 2818135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441068/lmr38025-lmr38025-maximum-voltage

器件型号:LMR38025

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一种基于 GaN 的逆变器、其输入电压由48V 至60V 范围的电池供电。 为了给低压逻辑电路供电、我打算使用 LMR38025控制器、将电压降至5V。

然而、由于 GaN 开关的快速开关瞬变、总线电压尖峰可能超过80V (从初始估算来看、大约为90V)。 根据 LMR38025数据表、该器件的额定输入电压范围为4.2V 至80V。

您能解释一下"4.2V 至80V 输入电压范围"规格的确切含义吗? 具体而言、我担心在 GaN 开关的导通、关断瞬变期间、如果暴露在大于80V (高达100V)的电压尖峰下、LMR38025是否会损坏?  此芯片内部的电源开关的额定电压是否为80V?


非常感谢您的帮助。

此致。