This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:HSEC 180引脚连接器封装

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P55X, C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439318/tmdscncd28379d-hsec-180-pin-connector-footprint

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARETMDSCNCD28P65X、TMDSCNCD28P55X

工具与软件:

您好!  

在哪里可以找到 HSEC-180引脚连接器的尺寸?

谢谢!  

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    找到封装布局最简单的方法是从 C2000WARE SDK 中的 TMDSHSECDOCK 设计文件中提取封装。 您可以在以下位置找到这些文件:\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf

    仅供参考、我们将这些 Samtec 部件用于连接器

    L-DV-A-BL

    L-DV-A

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我特别想知道您是否具有公型封装(不是集线站、而是插入其中的部件)。  

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    对于公头封装、您可以参考我们最近一款 EVM 器件的封装尺寸、例如120引脚版本的 TMDSCNCD28P55X 和180引脚版本的 TMDSCNCD28P65X。 它不是特定的器件、而是位于电路板底部边缘的裸露金手指

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 Altium CAD 文件可以在 C2000WARE SDK 或评估板的产品页面中找到

    此致、

    Peter