This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:用于115200bps UART 和250kbps CAN 的 INTOSC2/INTOSC1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442196/tms320f28p550sj-intosc2-intosc1-for-115200-bps-uart-and-250kbps-can

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户问、根据整个温度范围内的准确性、是否可以使用 INTOSC2/INTOSC1来实现115200bps 的 UART 和250kbps 的 CAN?

也就是说、他们不会在可能的情况下使用外部晶振/振荡器。

你有什么评论吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    UART 具有更宽的时钟变化容差、通常可以以高达3.75%的时钟精度运行。  不过、CAN 具有更严格的时序要求、该值应优于1%。  INTOSC 变化大于 CAN 时序要求、因此、我们强烈建议客户为 CAN 通信使用更精确的外部时钟源。

    此致、

    Joseph