This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:启动行为

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440398/lm5155-start-up-behavior

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

我正在使用 TI LM5155、并且想了解启动行为。

目前、我在检查 LM520的软启动(SS)终端的运行情况时已经确认、SS 终端在热启动和冷启动期间的放电运行时间存在差异(请参考随附的波形)。

具体来说、两者之间的区别在于 SS 放电运行时间在热启动期间较短(约50µs)、而在冷启动期间较长(约200µs)。

我查看了 LM5155数据表、但找不到此放电操作时间内设计值或操作顺序的任何具体说明。

您能否说明影响放电运行时间的因素以及内部设计和运行顺序如何确定?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的咨询。

    我有一些问题:

    您能解释一下您正在进行的测试的更多详细信息吗? 热启动和冷启动的具体含义是什么?

    为什么在上电时软启动电压首先下降? 我也不能在示波器截图中看到零引用。

    为什么软启动电容器要串联一个33k 电阻器?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    您能解释一下您正在进行的测试的更多细节吗? 热启动和冷启动的具体含义是什么?[/QUOT]

    请参阅第一篇文章中的波形。 LM5155使用软启动(SS)引脚控制启动期间的电流。 我们担心由于热启动和冷启动之间的差异而导致的放电时间变化。

    Vbias 电压的初始条件:
    在热启动中、Vbias 从器件已充电开始、这往往会缩短 SS 放电运行时间。
    另一方面、在冷启动中、Vbias 从零开始、这延长了 SS 放电时间。

    为何上电时软启动电压首先下降? 我也不能在示波器截图中看到零引用。

    根据我的解释、如果连接到 SS 端子的电容器(C1)中仍然存在任何电荷、电压将会由于 LM5155端子的放电运行(由内部开关对 AGND 短路)而下降。

    以及为什么软启动电容器串联了33k 电阻器?

    这是为了最大程度缩短在 COMP 引脚电压达到有效工作区域(GATE 引脚运行的控制电压)之前的运行延迟时间。

    谢谢!

    Conor

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    软启动上升的条件为 VCC 电压。 这也应该出现在图中。

    在 VCC 超过 UVLO 阈值50us 后或达到4.5V 后、SS 开始上升。

    这是为了最大限度地缩短在 COMP 引脚电压到达活动工作区域之前的运行延迟时间

    您意味着以偏移启动 SS 斜坡?

    您可以尝试移除此电阻器吗?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    如果我理解正确、R9发挥着以下作用。
    -调整 SS 管脚电压上升传送到 COMP 管脚的速度、间接辅助 COMP 管脚操作。
    -缩短启动时的延迟,帮助 PWM 比较器快速运行。
    -提高控制回路的稳定性,实现平稳启动。

    基于此、我认为、放置 R9可以最大限度地缩短运行延迟时间、直到 COMP 引脚电压达到有效工作区域。 数据表未具体提及 R9的位置、但这一理解是否正确? 另外、您能否更详细地解释一下、包括操作顺序、为什么冷启动和热启动之间的放电时间存在差异?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    不建议使用 R9、数据表中也未提及 R9。 我不确定它对 SS 的一般功能有何影响。 我建议移除此电阻器、并检查您的 HOT 和冷启动基本情况。

    通常、当您开启 SS 时、其已放电。 您看到的行为非常奇怪。 之前关闭器件的情况下、DelayTime 应该没有任何差别。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望缩短软启动时间、只需使用一个非常小的电容器。

    此致

    Moritz