This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 上的调试问题:在没有可用调试信息或程序代码之外的地址"0x3fe493"中断。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434741/tms320f28377d-debugging-issue-on-tms320f28377d-break-at-address-0x3fe493-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件: Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区:

我正在处理具有 TMS320F28377D 的项目、在尝试调试代码时遇到问题。 在调试器中按 Resume 时、收到以下消息:

"在没有可用调试信息或程序代码之外的地址"0x3fe493"上中断。"

我无法确定为什么调试器会指向没有调试信息的地址。 有人能建议如何解决此问题吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnav、

    1. 您是否尝试在 CPU1上运行 CLA 代码? 我之所以提出这个问题、是因为我看到了 CLA 预定义符号。 CLA 是16位可寻址和32位可寻址的、因此每个内核上的代码行为可能不同。
    2. 在单步执行代码时、哪个函数会导致此问题? 您应该开始单步执行您的应用程序代码、然后查看反汇编以查看引起错误的位置。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnav、

    您还有其他问题吗? 否则、 我将继续并 关闭 该线程。 谢谢。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 问题已解决、您可以继续并关闭此主题。

     此致、

     Vaishnav.