This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:是否可以在不使用 Code Composer Studio 的情况下下载.out 文件?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441374/ccstudio3-is-it-possible-to-download-the-out-file-without-using-code-composer-studio

器件型号:CCSTUDIO3

工具与软件:

您好!

我们目前正在协助客户进行 PCBA 生产、并需要对两个.out文件(boot.out&app.out)进行编程。

在生产线自动化期间、是否可以在不使用 Code Composer Studio 的情况下对文件进行编程?