This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:TMS320F280034

Guru**** 2879200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441761/tms320f280034-tms320f280034

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

您好!

正在开发下一款基于 TI 微控制器(很久以前就从 F241开始、最新的是 F28069)的伺服驱动器。

使用 CCS 12.81.00005、XDS100v3探头。

导入了"led_ex1_blinky"示例工程并仅更改了目标配置、不会修改链接器文件。

RAM 配置会加载和运行/调试、而不会出现任何问题。

加载闪存配置时显示以下内容:

C28xx_CPU1:GEL 输出:

RAM 初始化完成

C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分进入了一个不可写入的存储器区域。 实际上、这些区域不会写入目标。 请检查链接器配置和/或存储器映射。
C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x080000处的值@Program Do Not Match 请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:e:\4Work\Software\NewDSP_CCS12.8\0test1\led_ex1_blinky\cpu1_flash\led_ex1_blinky.out:发生了数据验证错误、文件加载失败。

我测试的所有其他示例项目也是如此。

当运行 RAM 配置时、存储器浏览器会显示从地址0x080000开始的所有 FFFFs。

您能帮忙吗?

此致、

Vesko Vitchev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vesko

    C2000Ware 中提供的示例适用于器件系列(F28003x)的超集部分(F280039)

    F280034的存储器映射与 F280039器件不同。  您可以在中参阅数据表的第7.3.3节"闪存存储器映射"  

    https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280034

    已将快照附在此处。   

    因此,链接器命令文件必须被修改/更新以使这一工作.  

    如果使用 SysConfig 来 更新链接器命令文件、则必须更新链接器命令 setcion (CMD)。  

    此致

    Siddharth

    Siddharth