主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好、 TI 专家 J ü:
我们的电源产品现在使用2800157 DSP、我们使用第三方编程工具对裸芯片进行编程、因此需要使用插件将闪存数据和加密区域 OTP 数据合并到 一个十六进制文件中、如何写入命令?
我尝试了以下方法、但发现生成了2个 hex 文件、这不符合我们的假设。
-i.
-memwidth 8
-romwidth 8.
-i app.out
-o app_SP6100.hex
ROM
{
ROMBoot:O=0x100000 l=0x000040000 //闪存数据
ROMBootOTP:O=0x0F0000 l=0x000000800 //DCSM OTP 数据
}
可以帮帮我吗?
我读出了 DSP 本身加密区域中的所有 OTP 数据、并修改了我们需要的配置、然后将其放入 f280015x_DCSM_OTP.asm 文件中、这样 DCSM OTP 数据就可以了、我们使用文件下载也可以了。
那么、我们可以 像 使用 out 文件同时烧录闪存和 OTP 一样、使用闪存和 OTP 数据生成一个 hex 文件吗?