请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户以前使用过 F28377D、 他使用的是 ccs8.3 + ti v6.4.3编译器、因此可以使用以下配置来获取 结构变量的地址。

目前他正在使用 F28P650、 ccs12.6 + tiv22.6.1.LTS 编译器、目前没有此选项。 如何在.out 文件中获取结构变量的成员地址?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户以前使用过 F28377D、 他使用的是 ccs8.3 + ti v6.4.3编译器、因此可以使用以下配置来获取 结构变量的地址。

目前他正在使用 F28P650、 ccs12.6 + tiv22.6.1.LTS 编译器、目前没有此选项。 如何在.out 文件中获取结构变量的成员地址?

我需要更好地理解它意味着什么...
在.out 文件中获取结构变量的成员地址
和时的示例 --symdebug:coff "怎么样? 请详细说明步骤。 最终输出看起来是什么样子的?
谢谢。此致、
-George.
他 通过实用程序从红框部分获得了成员变量地址。
我认为这是一个自定义实用程序、由他的组织中的人员实施。 TI 没有执行类似任务的实用程序。 遗憾的是、必须重新实现该实用程序、以便通过处理可执行文件中的 ELF 符号表和 Dwarf 调试信息来开发类似的输出。
谢谢。此致、
-George.