This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:编译器:如何在.out 文件中获取结构变量的成员地址?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440805/tms320f28p650dk-compiler-how-to-get-the-member-address-of-a-structure-variable-in-out-file

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户以前使用过 F28377D、  他使用的是 ccs8.3 + ti v6.4.3编译器、因此可以使用以下配置来获取 结构变量的地址。

目前他正在使用 F28P650、 ccs12.6 + tiv22.6.1.LTS 编译器、目前没有此选项。 如何在.out 文件中获取结构变量的成员地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更好地理解它意味着什么...

    在.out 文件中获取结构变量的成员地址

    和时的示例 --symdebug:coff "怎么样?  请详细说明步骤。  最终输出看起来是什么样子的?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他 通过实用程序从红框部分获得了成员变量地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他 通过实用程序从红框部分获得了成员变量地址。

    我认为这是一个自定义实用程序、由他的组织中的人员实施。  TI 没有执行类似任务的实用程序。  遗憾的是、必须重新实现该实用程序、以便通过处理可执行文件中的 ELF 符号表和 Dwarf 调试信息来开发类似的输出。

    谢谢。此致、

    -George.