This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:Instaspin FOC -电机参数识别

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440710/tms320f2800156-q1-instaspin-foc---motor-parameters-identification

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 TMS320F2800156Q 开发 IPMSM (内置永磁同步电机)驱动器  

电机测量显示了相同的 d 轴电感和 q 轴电感。

测量的是 q 轴电感值吗?

是否可以测量 IPMSM 电机的 d 轴 q 轴电感值? -  motorVars。 Ls_d_H、motorVars。 Ls_q_H 不同。

C:\ti\c2000\C2000HD2000SDK_362_SDK_5_02_00_00\solutions\common\sensorless_foc\docs\labs Ware_Motor

MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf

is05_motor_id–电机参数识别- 50p

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 对于具有相同值的 LD 和 LQ、InstaSPIN-FOC 只能识别 Ls。 但是、如果知道 LD 和 LQ 的值、可以在 user.h 中单独设置这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    标识的 IPMSM 的 Ls 值是否表示 LQ 值?
    或者 Ls 值是什么意思?
    我不知道实际的 LD 和 LQ 值、但我知道实际的两个值是不同的。
     
    *IPMSM(内置永磁同步电机)  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ls 接近 LD 和 LQ 的平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复