This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:f28379d

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441703/tms320f28379d-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我正在尝试实现 SCI。 一个字符、然后是一个帧。

我按照一些步骤操作、但在终端上看不到任何内容。 我已附上下面的代码。 请提供帮助

/**
* main.c
*/
#include "F28x_Project.h"
void uart_pin_init ();
void sci_init();

#define dataBuf ="Hello";
int main (void)

InitSysCtrl();
InitGpio();
//初始化 SCI 外设
颜色;

uart_pin_init ();
SCI_INIT ();
EINT;
ERTM;

while (1){
if (ScibRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST!=0){
ScibRegs.SCITXBUF.all ="a";
}
}
返回0;
}

void uart_pin_init (){
EALLOW;
// UART 的引脚选择
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 3;
GpioCtrlRegs.GPBGMUX1.bit.GPIO43 = 3;

GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 3;
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43 = 3;

//引脚方向配置

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO42 = 1;
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO43 = 0;

EDIS;
}

void sci_init(){
// SCI 外设处于非活动状态

ScibRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 0;

//通信控制寄存器配置
ScibRegs.SCICCR.bit.SCICHAR = 0x8;
ScibRegs.SCICCR.bit.PARITYENA = 0;
ScibRegs.SCICCR.bit.stopbits = 0;
ScibRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA = 0;

//波特率寄存器配置
ScibRegs.SCIHBAUD.all = 0x515;

//启用 Tx 和 Rx
ScibRegs.SCICTL1.bit.TXENA = 1;
ScibRegs.SCICTL1.bit.RXENA = 1;

//激活 SCI 外设
ScibRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您是否运行 C2000ware 示例? 如果是、哪一个? 您要与什么设备通信?

    您是否已尝试启用内部环回模式(在内部将 RX 和 TX 连接在一起)、以验证 SCI 模块是否能够自行识别正确的字符、并验证其是否独立于外部硬件运行?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、
    我不运行 C2000ware 示例、我遵循参考手册、并尝试根据手册进行实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我们有几个 SCI 示例、我想先向您介绍。 我们通常建议将其作为修改项目的起点或用作黄金参考。 此器件的 SCI 示例可以在以下几个位置找到:  

    • C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci  
    • C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1  

    另一个常见问题解答可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031947/faq-my-c2000-sci-is-not-transmitting-and-or-receiving-data-correctly-how-do-i-fix-this 

    请先查看此信息、如果仍有问题、请告诉我。 同样、环回模式也是测试 SCI 功能的好方法(我们也提供了示例)。

    此致。

    Allison