This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LAUNCHXL-F280039C

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441372/launchxl-f280039c-launchxl-f280039c

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

SIRs ...我们的工程组独立有相同的问题在 THEIA 1.5.1最新在执行以下操作时缺少包含文件组。

File>Project import>Open 'Resource Explorer'>选择 LaunchXL F280039C>选择"EPWM_Ex9_DMA">创建>展开项目&=no include 文件。

然后查看工作区目录...即使是基本的"Workspace_CCSTHEIA"也不能看到任何与包含函数相关的文件名。  

我有很多人在等待雇用 Theia 这到目前为止运行得非常好...我们已经卸载和下载压缩和重新安装两次在两个 MSoft10/11 PC 上。

显示 TI 服务器上出现哪些"区段"错误的.log 文件是我在 Susmitha ...发表的最后一篇文章

解决这个问题真的是受欢迎的-我确定我做了一些愚蠢的事情...但它真的看起来像一个 THEIA IDE 问题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试"截断">粘贴...这是几分钟前在我的桌面上的操作的结果,在上面的操作.. 注意这是我的基础项目,我有事情得到了排序。 我使用不同的工作区、并定期将更改导入到该项目中。 因此,这种改变在我的机器和其他工程师(完全无关)机器从来没有运行我的工作)只是最近才发生。 我们喜欢 THEIA 并希望使用 THEIA 继续进行此开发...但今天我们将恢复使用旧的 CCS12.8以保持高效工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    您是否请求在 CCS Theia 中显示 include 文件夹? 我已经将其路由到我们的 CCS Theia 团队。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好瑞安...我不知道足够的建议"改进"瑞安..只是试图让我的 Theia 回到生产...上面的建议似乎有错误. . Susmitha 是指包括文件的 CCS12.8我被告知不需要 Theia1.5.1 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susmitha 指的是 CCS12.8的包含文件、我被告知 Theia1.5.1不需要这些文件...

    我想12.8.0中的意思是项目属性中包含路径的虚拟文件夹吗?

    如果是、那么是的、它不会显示在 Theia 中。 但它仅供参考、不会以任何方式影响编译。

    谢谢

    Ki