This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:生产期间 PLL 无法锁定少数器件

Guru**** 2923160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441618/tms320f2808-pll-failure-to-lock-in-few-devices-during-production

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

您好!

我的客户正在批量生产中使用 F2808。 它们使用引导代码将 PLL 配置为在50MHz 上运行-此配置没有问题。

其应用将 PLL 重新配置为100Mhz

在少数电路板中、当应用将时钟配置为100MHz 时、它们会看到代码进入非法 ISR。

研发团队在 80MHz 配置应用启用时钟时、发现没有问题。

在进一步调试这个问题时需要帮助。

此致、

Frangline。