This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:PCB 布局问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442722/tms320f28388d-pcb-layout-question

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:REF5030

工具与软件:

Dears、

F28388D 的内部 ADC 具有 REF 基准电平。 我发现在演示板上、该 ADC-REF 的接地端与数字接地 DGND 相同、二者无区别。
我目前专门使用 DGND 作为 F28388D 电源的接地端、ADC 有一个专用的 AGND 模拟接地端、外部运算放大器(比例放大器或发射极跟随器运算放大器)也有一个接地端。 F28388D 的内部 ADC 有多个接地引脚、我为其提供了一个 SGND。

用于 VREF 的参考电源 REF5030上的单个点使 SGND 和 AGND 平面短路。

I 在输入电源接地的单点将 AGND 和 DGND 平面短路在一起。

通过0 Ω 电阻器的公共接地。

我看到您的演示板没有接地层、只有一个 DGND 层、我觉得这有点奇怪、因此我问您了。