主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI:
我计划使用 CLB1中断来启动 CLA 任务(例如、Cla1task2)
我的做法是:
在 SysConfig 文件中、将触发源更改为 CLB1INT

在 SysConfig 文件中、将 Cla1Task2附加到 CLB 中断的中断处理程序

但是、使用此设置时、程序无法运行、请告知如何达到要求。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我计划使用 CLB1中断来启动 CLA 任务(例如、Cla1task2)
我的做法是:
在 SysConfig 文件中、将触发源更改为 CLB1INT

在 SysConfig 文件中、将 Cla1Task2附加到 CLB 中断的中断处理程序

但是、使用此设置时、程序无法运行、请告知如何达到要求。
非常感谢。
尊敬的 Chanh:
您应该为 CLB 中断使用单独的 ISR 函数。 如果您不想使用 CLB ISR、并且只想让 CLA 任务由 CLB 触发、那么您应该在 CLB 模块中将中断保持禁用状态。 请告诉我您的 CLA 任务是否被触发。
为了澄清、您是否在 CLB SysConfig 菜单中配置了 HLC 模块以触发中断? 为此、可以将 INTR 指令添加到 HLC 程序中。
谢谢!
Luke