请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、、 C2000WARE
工具与软件:
大家好、
我找到了 适用于 UCC5870栅极驱动器的 TMS320F28379D (sluc707)的 CCS 示例代码。 我需要将此代码传输到我的 MCU、即 TMS320F28388D。 我更改了 TMS320F28388D 所需的所有文件、并且出现以下错误:
#1965无法打开源文件"inc/hw_memmap.h"
#1965无法打开源文件"inc/hw_types.h"
任何人都可以帮助我修复此错误。 BTW、是否有任何具体指令可用于将代码从 TMS320F28379D 迁移至 TMS320F28388D ?
谢谢!