主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的 Expert:
ADC_setVREF ()用于为 P55x ADC 模块设置电压基准。 选择内部3.3V 时、会显示
4个模拟通道的结果。 切换到外部电压基准(插入3.1V 至 VREFHI:Launchpad 的 J15引脚1)后、对于相同的模拟通道、读数将显示:
。 与内部基准电压相比、它的值几乎是其一半 我看到 CCS 调试模式的 Setting 位:ANAREFPCTL。 REFPMUXSELA = 1; ANAEFNCTL。 REFNMUXSELA = 1。
您会建议吗?
谢谢、此致、
Jeffrey