This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:PWM 不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28386D, TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443419/tms320f28386d-pwm-does-not-work

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMS320F28388DC2000WARE

工具与软件:

您好!

我将对 SysConfig 使用德州示例"epwm_ex2_updown_AQ"、并且从示波器上看不到自定义电路板(TMS320F28386D)上的输出 PWM。

我已在 GPIO147引脚上设置了 PWM。

相同的示例定期在控制卡(TMS320F28388D)上工作、这可以让您考虑我的定制电路板上的一个硬件问题、但尝试另一个类似工程(始终使用 SysConfig)。输出 PWM 在我的定制电路板中在相同的引脚上也能正常工作。

我检查了两个示例代码、它们是相同的(除了我从 SysConfig 中为每个微控制器设置的引脚映射、为控制卡设置的 TMS320F28388D 和为定制板设置的 TMS320F28386D)我不了解可能是什么问题、我想从该示例开始为我的定制板开发该工程。

在 SysConfig 中、时钟树对于两个工程来说都是必需的。

在调试中、​​GpioDataRegs 和 Epwm1Regs 寄存器的值在两个板内正确移动、即:

GpioDataRegs --> GPEDAT (GPIO147)。

在 Epwm1Regs 上、我看到​​TBCTR 和 TBSTS 的值发生变化。

我正在使用以下版本(适用于这两个项目):
C2000Ware 版本:5.4
SysConfig 版本:1.21

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题就解决了、有一个缓冲器我忘记了通过高电平 GPIO 引脚启用。