This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:asysctl.h 中的错误

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441406/tms320f28p550sj-errors-in-asysctl-h

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按如下所示在本地更新断言检查:

    断言((引脚=20U) ||(引脚=21U)||(引脚=62U)|| (引脚=63U))

    此问题将在下一个版本中得到解决。

    此致、

    Meghavi