This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT 代码中的潜在错误:ethercat_subdevice_cpu1_hal.c

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443264/tms320f28p650dk-potential-bug-in-ethercat-code-ethercat_subdevice_cpu1_hal-c

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我随机注意到、在函数 ESC_loadedCheckEEPROM 中、DL_STATUS 寄存器正在与 EEPROMLOAD 掩码进行比较。

是故意的还是错误的? 请帮助确认。

谢谢!

Congyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上这是正确的、第一位与 EEPROM 加载有关