This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 TMS320F280049C 实现 CAN FD

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442200/tms320f280049c-can-fd-implementation-with-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

目前、我的项目使用传统 CAN。 但现在我要根据市场要求切换到 CAN FD。

我有以下疑问:  

1. TMS320F280049C 是否支持 CAN FD?

2.实施 CAN FD 需要做些什么?

3.是否有独立的堆栈可用于 CAN FD??

请引导我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prajakta:

    请查看以下回答:

    Unknown 说:
    1.  TMS320F280049C 是否支持 CAN FD?[/QUOT]

    JC:不、F280049C 没有 CAN FD、该器件只有传统 CAN 可用。

    Unknown 说:
    2. 实施 CAN FD 需要做些什么?

    JC:您可以尝试查看另一个型号、即 F28003x 系列。  该产品具有经典 CAN 和 CAN FD 模块。  通过一些迁移工作、它可以替代 F28004x。  F28003x 可能是一个不错的选择、因为它具有两种类型的 CAN、可为应用提供更大的灵活性。  为了满足您所述的市场要求、适用于 F28004x 之后发布产品的 TI C2000产品系列现在包含 CAN FD 模块。   

    Unknown 说:
    3. 是否有单独的堆栈可用于 CAN FD??[/QUOT]

    JC:C2000Ware 是一款在 TI.com 中公开发布的 SDK、为 C2000系列中的所有模块(包括 CAN 和 CAN-FD)提供驱动程序库和软件示例、以帮助您 开始应用。   TI.com 中也提供了 LaunchPad 和 controlCARD、它们将与 C2000Ware 示例配合使用。

    此致、

    Joseph

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    一定会考虑   F28003x 系列。 尽管我使用此 MCU、但它会用于 PCB 修订、这有点耗时。

    是否有任何可以满足我要求的 CAN 收发器??

    或者是否有任何其他解决方案,我可以使用而不改变我的微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prajakta:

    我想您的问题是、如果只需替换 CAN 收发器、您仍然可以将 F280049用作 CAN-FD。  答案是否定的  CAN-FD 是与 F280049中的 CAN 不同的模块。  这些 CAN 模块使用不同的驱动器、并且寄存器定义不兼容。  简单地更换 F280049上的收发器不会使 CAN 发挥 CAN-FD 功能。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。

    我现在理解得非常清楚。