This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZEJ 封装和 SysConfig 中

Guru**** 2540080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442884/zej-package-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我们检查在新产品中使用 TMS320F28P650SH6处理器的可能性。
在数据表(sprsp69b)中、我可以看到 TMS320F28P650SH6的封装信息仍为预发布信息。
将可能提供 NMR、PTP 和 PZP 封装。

从 TI 网站上、我可以看到 TMS320F28P650SH6ZEJ 现已推出(https://www.ti.com/product/de-de/TMS320F28P650SH#order-quality)(?)

在 SysConfig 工具(版本1.21.2+3837)中、我无法选择 ZEJ 封装。

问题:
-您能否确认 ZEJ 封装 是否将适用于 TMS320F28P650SH6
-如果是,该软件包何时可在 SysConfig 工具中使用?  

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这是 Pinmux 工具中的错误。 我将确保这个问题得到纠正。 目前、您可以在引脚多路复用工具中使用采用 ZEJ 封装的不同 P65器件型号、它将包含相同的引脚多路复用选项。

    谢谢你

    Luke