This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:安全启动和区域

Guru**** 2393535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442229/tms320f280039-secure-boot-and-zone

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

您好!

在 TRM 中、"包含已配置的闪存入口点和闪存前16KB 的闪存扇区被分配给区域1、用于安全闪存启动的内核设置。"

但是我没有为区域分配任何闪存扇区、安全启动运行正常、可以分支到客户引导。

是否有必要将 闪存入口点和闪存的前16KB 分配给区域1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此建议旨在保护通常包含您的引导加载程序的前16KB 闪存。 只要该存储器区域受到保护、黑客就无法使用其他一些引导加载程序代码覆盖该存储器。 这在技术上不是必需的、但建议根据您的安全要求进行操作。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、谢谢。

    这已经解决了我的困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、我将关闭该主题。