This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何实现逻辑函数?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439129/tms320f28379d-how-to-implement-a-logic-function

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

TMS320F28379D 是否 具有要使用的逻辑功能/模块? 例如、GPIO-40、GPIO41是从外部接收的故障信号、我想在使用该信号之前对它们进行"和"运算以生成一个信号(我不想使用 if 语句)。

谢谢!

洪美湾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    我相信 CLB 模块可以实现此功能。 我将循环让 CLB 专家进行评论。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    CLB 很容易做到这一点。 我建议参考 C2000Ware 中的组合逻辑示例和 CLB 工具用户指南。 如果您需要其他帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 您能告诉我在哪里找到它们、即 C2000Ware 中的示例和 CLB 工具用户指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\clb 中找到 CLB 示例

    可在此处找到 CLB 工具用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruir8b/spruir8b.pdf?ts = 1732557746121

    谢谢!

    Luke