This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:LAUNCHXL-F280049C 支持 InstaSPIN-FOC?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, TMDSCNCD280049C, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442070/launchxl-f280049c-instaspin-foc-is-supported-for-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARETMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

大家好!

我看到 InstaSPIN-FOC 在 MotorWare 中的某些控制器上受支持。 有人可以确认 F280049C 上是否支持 InstaSPIN-FOC 吗?

此外、我与 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 相关、想知道是否可以修改示例工程以与定制逆变器配合使用。 非常感谢提供有关将 SDK 与定制逆变器设置集成的指导。

谢谢  

Sankar M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如下所示。

    电机控制 SDK 软件可通过以下链接下载。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     

    实验室用户指南:

    \ti\c2000\C2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\common\sensorless_foc\docs

     

    motorControlSDK 下方文件夹中提供了基于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 的低压电机示例工程

    \ti\c2000\C2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\ccs\sensorless_foc

     

     motorControlSDK 中以下文件夹中提供了用于高压电机的基于 InstaSPIN-FOC 的 TMDSCNCD280049C + TMDSHVMTRINSPIN 示例工程

    \ti\c2000\C2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x\ccs\sensorless_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您能否确认 F280049C 上是否支持 InstaSPIN-FOC? 如果是:

    1. 如何打开和使用 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中的 InstaSPIN-FOC?
    2. 是否可以为定制逆变器轻松修改这些示例?
    3. 是否有用于参数调整或控制设置的文档?

    谢谢  

    Sankar M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面或上面提到的实验室用户指南。

    实验室用户指南:

    \ti\c2000\C2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\common\sensorless_foc\docs

    有。 您必须根据电路板更改 hal.h 和 hal.c 中的器件配置、以及 user.h 中的硬件参数。

    如以上实验室用户指南中所述。 或参阅下面的指南。

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26