This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CSM PROTECT

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443521/tms320f280039c-csm-protect

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

如果我只希望通过 CSM 保护 OTP 区域、其他 RAM 和扇区不受保护、

如何在.syscfg 文件中设置 DCSM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果对自定义 CSM 密码进行了编程、则 OTP 将始终受保护。 唯一的例外是 CSM 密码本身。 要保护 CSM 密码、还必须在区域标头中启用 PSWDLOCK。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Luke。

    在对 CSM psaabwords 进行编程时、RAM 和扇区是否安全?

    我只对 CSM 密码进行编程、那么当我尝试将程序加载到此器件时、需要取消器件的安全保护。

    看起来所有 RAM 和扇区都是安全的、而不仅仅是 OTP 区域。

    我怀疑它会通过 UDS 影响我们当前的闪存策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只对 CSM 密码进行编程、则 RAM 和闪存扇区将被阻止。 如果对定制 CSM 密码进行了编程、则需要将 RAM 和闪存扇区指定为不安全。 SysConfig 会默认执行此操作。

    谢谢!

    Luke