This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GPIO 电流能力

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443707/tms320f28379d-gpio-current-capability

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

TMS320F28379D 的 GPIO 电流能力是多少? 它能否在3mA 下持续安全运行?

谢谢!

Hongmei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei、

    如数据表的第6.6节"电气特性"中所示、此值处于范围内。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    -4mA~4mA (所有 GPIO) 重复该波形 ? 我想确认 GPIO 是否适合驱动3mA LED 重复该波形 还是不呢?

    谢谢!

    Hongmei