This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Linux 上的 DSS 日志记录错误消息

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443254/tms320f28379d-dss-logging-error-message-on-linux

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我在 Linux (Ubuntu 24.04)上使用 CCS 12.8.1的 DSS。

它报告一个有关 SLF4J 的错误:

+ /xxx/ti/ccs1281/ccs/ccs_base/scripting/bin/dss.sh ./main.js -v -r -l -cpu C28xx_CPU1 -c=TMS320F28379D__PR-xds100v3.ccxml --file file.hex
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See www.slf4j.org/codes.html for further details.

窗口上没有此类消息。

调试功能可能无法正常工作。

如何解决此问题?

此致、

Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很长时间的已知问题、可以忽略:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10874

    [quote userid="64714" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443254/tms320f28379d-dss-logging-error-message-on-linux 窗口上没有此类消息。

    此问题会影响所有环境、因此如果 Windows 上没有发生这种情况、我会感到惊讶(我在 Windows PC 上看到它)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    此问题会影响所有环境、因此如果 Windows 上没有发生这种情况、我会感到惊讶(我在 Windows PC 上看到它)。

    我再次检查了一下。 Windows 上无消息。
    可能是因为我在 Windows 7上进行了测试?

    此致、

    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是因为我在 Windows 7上进行了测试?

    可能是这样。 我有一段时间还没有试用带有 Windows 7的 CCS。