This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:从 C2000ware 5.0.4中删除了 ECDSA

Guru**** 2922080 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442757/tms320f28386d-ecdsa-removed-from-c2000ware-5-0-4

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你好。

我们公司将在我们的一些系统中使用 ECDSA。 我有 c200ware 5.0.2安装,但我在5.0.4发行版中看到它已被删除:

"•从 C2000Ware 中删除了 ECDSA 库支持。 客户还可以通过受限的安全下载获取另一个优化库、从而向本地销售团队/FAE 申请访问权限。"

是什么、如何才能做到这一点?

谢谢你。

塞缪尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    我们删除了 C2000Ware 中的库、因为该库 不 是最新的、并且未针对我们的 MCU 进行优化。 TI 的 MySecureSW 服务器上有一个可根据要求提供的、 请联系您当地的销售团队/FAE 代表以直接申请访问权。 或者、请分享您的 TI 联系人的姓名、我会与他们共享该代码。

    此致、

    Ozino