This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 EPWM 计数模式选择的一般问题

Guru**** 2777625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438052/tms320f280039c-generic-question-about-epwm-count-mode-selection

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求我的客户提供可用于服务器 PSU 的数字电源。

一个一般问题是、是否有经验法则可以确定采用向上计数模式或向上/向下计数模式的 ePWM 时钟模式?

通常、向上/向下计数模式主要选择为 TB 时钟计数。

必须有一些原因和优点。 对于选择向上-向下模式、是因为 TB 分辨率还是因为拓扑而使配置 ePWM?

感谢您的评论。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    使用向上/向下双向计数模式时、您可以生成以周期为中心的对称 PWM、而在向上计数模式下、它提供了非对称 PWM。 在交流/直流转换器和电机驱动器等特定应用中、对称 PWM 在减少谐波含量方面具有优势。 相比之下、一些直流/直流转换器可能使用非对称 PWM。 总体而言、这取决于应用需求。

    除了向上/向下计数模式、可以为上升沿和下降沿配置高分辨率 PWM、但向上计数模式仅允许针对上升沿配置 HRPWM。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您提供的投入。

    我还通过这篇博文了解到了对称 PWM 配置下的谐波降低。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/706160/tms320f28035-symmetric-vs-asymmetric-pwm

    据悉、"非对称模式通常用于 DC-DC 转换器等材料-使用它、您能够获得额外的一点分辨率、以控制占空比(与对称模式相比)。 "从帖子中。

     非对称模式是否可以获得额外的一位分辨率(与对称模式相比)? 这种说法的概念原因是什么?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    这种说法可能特别针对所提到的器件。  

    但使用 F280039x 时、在对称模式下、上升沿和下降沿都可以具有高分辨率。  

    谢谢

    Srikanth