This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:EMIF:0.8V 左右的芯片选择逻辑低电平

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443669/tms320f28379s-emif-chip-select-logic-low-around-0-8v

器件型号:TMS320F28379S

工具与软件:

您好!

有人知道会导致 0.8V 逻辑低电平片选的原因吗?  请参阅下图。

谢谢!
Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前因假期不在办公室。 请预计响应会延迟到12/4之后。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  另外、我不再看到失调电压。   

    我们的设计有两个 CPU、我将其命名为 CPU1和 CPU2。  DPRAM 用于在 CPU1和 CPU2之间传输数据。  还有两个16位 SRAM 芯片将存储32位数据。 我将获得以下结果。  为什么最初写入 DPRAM 的数据会被正确回读?  



    更新 :偏移是由坏的探头引起的。