工具与软件:
您好!
我使用的是 TIDM-1000、它在50kHz 的默认开关频率下正常工作。 我将尝试增加开关频率、我的目标是在不更改控制环路或其他控制算法的频率的情况下提高 PWM 频率。 PWM 开关频率和电流环路 ISR 比率有#defines、听起来好像我可以使用它们来提高 PWM 开关频率、而不会增加控制环路频率。 但我很快就会遇到问题。 高于100kHz 时、电压环路运行不佳、所以我只用电流环路(构建2)进行了测试。 当我把 PWM 频率设置为200kHz、将 ISR 比率设置为4时效果不错、但是当我尝试使用250kHz PWM 频率和 ISR 比率5时、效果不好。 我发现、如果将 ISR 比率保持在4、我可以按10kHz 的步长将 PWM 频率一直增加到260kHz。 除此之外、调试器中没有更新任何电压和电流、它似乎卡住、无法执行控制功能。
我尝试了其他几种 PWM 频率和 ISR 比率组合、但没有成功。 我还尝试更改了由 PWM 生成的 ADC 的 SOC 触发事件计数。 它已硬编码为1、我的理解是、这将触发 ADC 在每个开关周期开始转换。 我尝试将其更改为 ISR 比率、以便每个控制循环 ISR 只执行一次转换、但这并没有提高性能。
如 有关于 如何提高开关频率(希望高达500kHz)的建议、敬请原谅。
谢谢!
Nick