This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:7.5 MHz 上的 Modbus SCI 通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444756/tmdscncd28p55x-modbus-sci-communication-at-7-5-mhz

器件型号:TMDSCNCD28P55X

工具与软件:

您好!

我正在使用一条由多个微控制器组成的总线、该总线通过 Modbus (1个主器件、5个从器件)在配置为7.5 MHz 波特率的通道上进行通信。 但是、使用 TMDSCNCD28P55X 时、我无法实现此波特率。

您可以帮助我配置该 DSP 以实现所需的波特率吗?

我当前使用 SCIA (GPIO48和 GPIO49)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #define DEVICE_setCLOCK_CFG      (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT (24)|\
                       SYSCTL_REFDIV (2)| SYSCTL_ODIV (1)|\
                       SYSCTL_SYSDIV (2)| SYSCTL_PLL_ENABLE |\
                       SYSCTL_DCC_BASE_0)
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ      ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 24)/(2 * 1 * 2))
    #define DEVICE_LSPCLK_FREQ      (DEVICE_SYSCLK_FREQ/1)
    SYSCTL_setLowSpeedClock (SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_1);