This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:可重复使用的实验室配置文件

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, BOOSTXL-BUCKCONV, SYSCONFIG, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442118/tms320f280039c-reusable-lab-config-files

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039CBOOSTXL-BUCKCONVSysConfigpowerSUITE

工具与软件:

您好!

我将在下周提供电力电子设备的数字控制培训、其中将使用 LAUNCHXL-F280039C 和 BOOSTXL-BUCKCONV 进行实际培训。

我不是实验室的狂热粉丝,这些实验室是"黑盒子"。 演示功能很棒、但教谁从头开始设计控制不是很好。 所以我在做我自己的实际练习。

但是、我在演示峰值电流控制时会遇到一些困难。 自从我上次使用 CMPSS 后(在第2代器件上)、CMPSS 变得非常复杂。 我找到的唯一相关示例是降压实验。 不过、很遗憾、实验的 SysConfig 文件不会生成外设配置。 我不能用它来制作自己的。

是否有办法获取 SysConfig 文件、该文件将生成此实验(tidm_dc_dc_buck 实验3)的外设配置? 或为峰值电流控制制作的任何其他 SysConfig 文件?

提前感谢、

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    在培训课程中、您是否还想展示用于 C2000外设配置的 SysConfig? 当前发布的 BOOSTXL-BUCKCONV 工程版本有两个版本、即 powerSUITE 版本和非 powerSUITE 版本。 powerSUITE (也称为 SysConfig)所做的唯一操作是允许用户通过 GUI 更改编译级别和工程设置。 它不进行任何外设配置(因为参考设计是在 SysConfig 支持外设配置之前开发的)。 因此、C2000的所有外设配置(包括 CMPSS)都通过源文件和 HAL 文件中的 DriverLib 完成

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、我要演示 SysConfig 以配置外设。 我发现、与大多数竞争对手相比、这是您在那里拥有的真正优势。

    是否有办法将外设配置转换回 SysConfig? 或者 TI 机密存档中是否有 SysConfig 文件可生成此配置?

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我知道一位同事正在将 BUCK-CONV 配置转换为基于 SysConfig 的项目、请允许我联系他们了解该项目的状态、我可以发送最新的项目文件

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    那就太棒了!

    2月份我还会参加另一个培训课程、因此即使文件还未准备好参加本次培训、在下一节培训课程中仍将非常有用。

    提前感谢、

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我和我的同事谈过、他提到项目已取消、因此我不知道何时以及我们是否会有像公众这样的解决方案。 我正在等待项目文件、一旦可用就可以发送这些文件、但我不相信它处于完成状态。 我还不确定工程是否会构建、但尽管如此、这可能是构建.syscfg 文件以支持数字电源工程的 C2000外设配置的参考点

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的同事的核查。 我需要的"全部"是 CMPSS 的配置(以及与之相关的 PWM 部分)。 我可以独自管理所有其他的东西。 您配置此部件的任何文件都将非常有帮助。 我可以管理如果其余的不工作。

    我试了一下,但我没有很多时间(几个小时)。 我以前需要使用 F2803x / F2806x、但现在新的 CMPSS 要复杂得多。 我在短时间内就不明白了。

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    请参阅以下.syscfg 文件

    e2e.ti.com/.../main_5F00_pcmc.syscfg

    e2e.ti.com/.../main_5F00_vmc.syscfg

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在 SysConfig 工具的离线版本中打开这些文件、或者在 dev.ti.com 上载到 SysConfig 工具的云版本。 如果在打开此工程时遇到问题、您可以尝试从.syscfg 文件中删除以下行、因为它具有文件路径依赖性

    const TIDM_DC_DC_BUCK = scripting.addModule("/devkits/TIDM_DC_DC_BUCK/TIDM_DC_DC_BUCK");

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我会看看,非常感谢你!

    我会尽快让您知道它的运行情况。

    此致、

    Adrien