This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 DSS 需要 CSS 的哪些部分?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443800/tms320f28379d-what-parts-of-css-are-needed-for-dss-usage

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在 Linux 上成功安装了 CSS 12.8.1 (Ubuntu 24.04)。  
我只想将 DSS 移至另一台计算机(我将使用 JavaScript 和 Java 选项)。

我需要复制 CSS 的哪些部分?

获取 ccs_base 和 eclipse/JRE 就足够了?  

我是否需要在操作系统中执行任何其他操作?

此致、
Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不鼓励这样做。 我们建议您安装完整的 CCS 产品。 除了 ccs_base 和 eclipse/JRE 外、这些目录之外可能还有其他驱动程序依赖项(尽管问题主要发生在 Windows 上)。 我们不测试或支持这样的环境。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我复制了文件夹:
         CCS-base 和 eclipse/JRE。  

    DSS 可以正常工作、然后在 Linux (Ubuntu 24.04)上运行。
    我不确定这是否都是因为我之前在机器上安装了 uniflash。

    因此,这项试验不是完全确定的。

    此致、

    Piotr Romaniuk