This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:IO 引脚的灌电流/拉电流

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443908/tms320f2800137-sink-source-current-of-io-pin

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我的客户请求器件的 IO 灌电流/拉电流。
根据数据表、电气特性为-4mA 和+4mA。
他希望 知道该值是每个引脚的值、或所有引脚的总电流。
如果每个引脚的值是每个引脚的值、那么同时有多少引脚可以驱动最大电流?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息。
    在客户系统中、总电流负载为~μ A 8mA。 每个引脚的电流负载小于4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    此编号按每个引脚计算。 每个引脚都可以灌入/拉取4mA 的最大电流。

    此致、

    哈迪