This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在不同的 ADC 子系统之间共享模拟输入? 帮助了解 SysConfig 和放大器数据表

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445120/tms320f28p650dk-sharing-analog-input-among-different-adc-subsystems-help-with-understanding-the-sysconfig-datasheet

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我设计了一个实验板、其中我要将3个模拟信号引入两个不同的内部 ADC 子系统(ADC-A 和 ADC-B)。 我使用了 技术参考 和 SysConfig 工具 v5.04.00.00 (在线)。

图6-47显示 ADCINA1是 ADC-A 通道1和 ADC-B 通道19的输入(在随附的图片中以蓝色箭头突出显示)。 但是、当我在 SysConfig 工具中尝试此配置时、会收到一条警告、指出所选通道没有器件引脚。

此外、器件数据表中该引脚的名称仅为 A1。

但是、同样的情况发生在信号 A14、A15 (用黄色箭头突出显示)上。 这些引脚具有标签 A14/B14/C14和 A15/B15/C15。 SysConfig 中也不会显示任何警告。

问题是、如果我可以真正依靠图6-47并假设 ADC-B 在通道19上看到模拟输入 ADCINA1等

与应过度连接至多个 ADC 子系统的 ADCINA1相比、清晰连接至所有 ADC 子系统的引脚 A14/B14/C15是否有任何基本差异?

非常感谢

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    此处的想法是为了在设计中提供更大的灵活性、使我们可以在不同的 ADC 中访问同一信号。  例如、在安全 应用中、您可以比较结果以查看 ADC 是否正常工作。

    对于图片中的警告、我将让团队内部对其进行更新。 将在下次修订时进行修订。

    谢谢!
    Susmitha