This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CAN##39;t 让无传感器 FOC 在我的 PCB 上运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445722/tms320f280025c-can-t-get-sensoreless-foc-to-run-on-my-pcb

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSLAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

嗨、

我们将运行一组 TMS320F280025C + DRV8323S 来驱动 BLDC 电机。

我们有一个 LaunchXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RS、用于测试 SDK ( 通用电机控制实验 )并将其与我们的板进行比较。

最初、我们的目标是在电路板上运行有霍尔传感器的 FOC、但为了了解无传感器 FOC 的工作情况、我们决定选用无传感器 FOC。

为此、我们必须接通 VSEN 信号(使用 BoostXL-DRV8323RS 原理图中相同的分压器和电容器 C9、C10、C11)。

我应该补充一点、我们是从外部为我们的3V ADC 提供电压、并将 ADC 配置为使用外部电压。

我们设法使构建级别3在我们的 PCB 上正常工作、但无法使构建级别4正常工作。 不会发生错误、但电机不会旋转、并将尝试将其位置固定在相对于负载的位置。

我将通过示波器提供 VSEN/ISEN 信号。 用于我们的 PCB 和评估板。

请帮助我们解决可能出现的问题。

评估板、构建级别3。 黄色表示 VSEN、绿色表示 ISEN:

评估板构建级别4:

即 PCB。 黄色表示 VSEN、绿色表示 ISEN。

构建级别3:

我们的 PCB 构建级别4 (接下来的图片均为具有不同分辨率的构建级别4):

谢谢、祝大家愉快。
Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验用户指南以配置器件和设置参数、然后您是否可以尝试从1级到3级运行实验、以检查您自己的电路板上的电流和电压检测信号是否正确?