This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:在使用 lab11时、我的电机为什么不能工作?

Guru**** 2483085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441506/launchxl-f28027f-why-does-my-motor-not-work-using-lab11

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具与软件:

我正在从事一个项目、我使用自己的硬件电路来驱动电机。

在使用 instaspin_labs 例程时、电机在使用 lab1-lab11且

但从实验11开始、电机停止正常运转。 电机来回振动、电流会变得非常大。

6个 MOSFET 也变得非常热。 我尝试更改了几个参数、但都没有解决问题。

我该怎么办?

附件是我的 user.h 文件

e2e.ti.com/.../5758.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表:使用 lab1-lab10e、电机运行正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您仅需在大多数情况下使用 lab10a 即可。 您无需运行 lab11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的项目可能需要振动补偿、因此我希望在完成实验11后转换到 lab11b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试用于振动补偿的 lab11b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11b 与11相同、无法正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 Lab11b 应该能够在 TI EVM 板上良好运行。 如果您使用自己的电路板、则可能必须检查自己电路板上的电流和电压检测是否有任何错误或器件配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查我的附件、我确信我已经在 user.h 中正确配置了电流和电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看可正常工作的支持 TI EVM 板上的示例实验。 您的电路板有什么问题? 是否有电流波形显示此问题?