This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P65中的 EtherCAT 功能问题

Guru**** 2483085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441603/tms320f28p650dk-issue-of-ethercat-function-in-f28p65

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在 F28P65上开发 EtherCAT 功能、并且有一些问题。

1. CPU 的速度 访问 EtherCAT PDI。

2. DMA 触发源不包含 EtherCAT ISR。 EtherCAT ISR 是否有任何解决方案可以在不使用 CPU 的情况下触发 DMA?

F28P65中 ESC 与 ET1100的引脚差异。

谢谢!

LEO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很抱歉耽误你的时间。

    Unknown 说:
    1. CPU 访问 EtherCAT PDI 的速度。[/QUOT]

    我们有一些使用 F2838x 器件实现 PDI 读取/写入速度的内部测试数据。 这也适用于 P65x 器件。 我可以直接通过电子邮件与您分享。

    Unknown 说:
    2. DMA 触发源不包含 EtherCAT ISR。 有没有任何解决方案可以使 EtherCAT ISR 在不使用 CPU 的情况下触发 DMA?[/QUOT]

    ESC SYNC 信号可用于触发 DMA。 请参阅 ESC TRM 一节。

    Unknown 说:
    3. F28P65中 ESC 与 ET1100之间的引脚差异。[/QUOT]

    下面的 TRM 表说明了差异:

    此致!

    Kevin

    [/quote]
    [/quote][/quote]