This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在降到大约2.8V 后、复位需要多长时间?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438726/tms320f28035-how-long-does-it-take-to-reset-after-dropping-to-about-2-8v

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在处理一个重置问题。

 F28035在降至约2.8V 后、复位需要多长时间?

此致

Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我可以得到任何回复吗?

    我的客户想知道 2.8V 持续2us 是否会导致复位?

    此致

    Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    感谢您的耐心。

    此器件的最小 VDDIO 电压为2.97V。 在电压进入范围后、复位时序将遵循"图6-6中给出的值。 加电复位"。

    平地机、

    哈迪