This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:LaunchXL-F280049C 是否与 TI 系统配置工具兼容

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444035/launchxl-f280049c-is-launchxl-f280049c-compatible-with-ti-system-configuration-tool

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好!

LaunchXL-F280049C 是否与 TI 系统配置工具兼容? 能否使用该工具通过 系统配置工具修改电机控制工程的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchXL-F280049C 与 SysConfig 兼容。  如果您对电机控制工程使用了 DriverLib 样式编程(而不是 bitfield 样式)、那么应该可以轻松地将 SysConfig 用于电机工程。 DL 和 BF 编程样式可以混用、但手动合并可能需要更多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SysConfig 工具进行定制电机应用是否有任何参考手册。  LaunchXL-F280049C 有任何示例项目、我可以使用 SysConfig 工具编辑我的外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉菜单中缺少我使用的设备。 可能是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SysConfig 支持 LaunchXL-F280049C、我不确定为什么没有为"C2000 MCSDK SysConfig"显示它

    可以与 MCSDK 团队进行核实并回复您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashi:

    目前、尚未针对 F28004x 实现 MCSDK SysConfig 工程。  我们计划在未来将产品扩展到更多电路板和 DRV。 与此同时、您可以将基于 driverlib 的工程移植到 F28004x。 《通用电机控制实验用户指南》 的第4.3节应该可以帮助实现该目的。  

    此致、

    Skyler