This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:SDFM 非 FIFO DRINT 未传播到 CLA X-Bar

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445783/tms320f28386d-sdfm-non-fifo-drint-not-propagating-into-cla-x-bar

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

上述器件上有一个 SDFM 滤波器(SDFM2滤波器2)、在没有 FIFO 的情况下运行;Sinc3滤波器和60的 OSR。

中断单元的相关设置如下:

* SDFIFOCTL2 = 0
* SDDFPARM = 0x0F3C

最关键的是、根据 TRM (SPRUII0、28.10.2)、这意味着 SDDFPARM2.AE = 1 (启用 af2标志)和 SDFIFOCTL。 DRINTSEL = 0、这意味着 af2标志被用作 DRINT2源。

通过查看 SDIFLG、可以清楚地观察到 AF2标志的切换。 af2。

但是、对于 XBARFLG4中据称等效的 SD2_DRINT2信号、无法观察到此类行为。 使用 FIFO 模式时、可以观察到 XBARFLG4中的位按预期切换。

现在可以通过滥用 FIFO 来解决这个问题、但我想了解我对 DRINT 功能的基本理解是否正确。