This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:Uniflash CLI:如何通过 CLI 计算校验和

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441433/tms320f280025-uniflash-cli-how-to-calculate-checksum-through-cli

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

  我将使用最新版本的 uniflash 来生成.zip 包、以对我的目标板[ C2000 - TMS320F280025]进行编程。 我能够通过运行 dslite.bat 文件对我的电路板进行编程。 但我需要通过 CLI 计算校验和。  

  我尝试了可用的选项命令 CalculateChecksum 在列表中、但我尝试了调用该函数、但得到了  GEL_CLI_CalculateChecksum() identifier not found error. I've attached my terminal output screenshot for reference.

    Is it possible to calculate the checksum from CLI, if so, please share the command it will be really helpful.

Thanks in advance.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用--before 选项而不是--post-flash-device-cmd。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

      为延迟响应道歉、-在计算校验和工作之前。


    谢谢!

    子哈希