This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:与 fatfs 相关的错误

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444952/tmdscncd28379d-errors-related-to-fatfs

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETEST2

工具与软件:

我正在尝试通过 SPI 通信将数据写入 sdcard、但我被 fatfs 设置所蒙蔽。
我指的是 C:\ti\c2000\c2000Ware_4_01_00_00 libraries\fatfs\sdspi 的 SDFatfs.c、但在构建它时、我会收到以下错误。



未定义 首先参考
符号 保存在文件中
--- -------
Disk_register ./cg/SDFatFS.obj
Disk_unregister ./cg/SDFatFS.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"test2_sdc.out"

(二

SDFatFS_diskInitialize、SDFatFS_diskStatus... 也出现了同样的错误。
但是,我能够解决这个问题,因为我使用了与 disk_initialize,disk_status...相同的名称 在 diskio.h 中声明的函数
另一方面,我不知道如何处理 disk_register,disk_unregister... 位置。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以检查项目构建中是否包含 diskio.h 和 diskio.c? 另外、 您能解释一下 您使用相同名称的含义吗、我不太明白那个部分。

    谢谢!

    Arnav