This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X PHY 模块

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443213/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x-phy-module

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:DP83825I

工具与软件:

您好!

在新 DSP F28P65X 的测试板中、与微控制器的 EtherCAT 连接由 PHY 模块 DP83826实现。 是否可以将较小的 PHY 单元  DP83825I 与 F28P65X 微处理器的 ESC 模块结合使用? 它们是否兼容或者仅 可使用 DP83826?

感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、该操作不起作用、因为  DP83825I 仅支持 RMII。 我们的 C2000 EtherCAT 模块仅是 MII。

    此致!

    Kevin