This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
SPI 配置:
TX 缓冲区具有26个字节的固定长度:
字节 |
0 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
主站输入 |
0xAA |
0xAA |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
MISO |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
ADC |
问题是 MOSI 在每个事务结束时一直在切换、而不是返回到其 GPIO 配置。 下图中显示了这一点、其中显示 MOSI 在每个事务后保持低电平或高电平。 我们知道这不是硬件问题、并且特定于此配置中使用的 C2000 SPI。
只是为了确认、这些设置是否与 Ali 一起观察到这种行为?
谢谢
Ethan COPE
我根据该测试使用的设置更新了列表
一些附加信息
发生此问题时、我将获取寄存器 SPI 外设寄存器扫描。
Ali
您将继续支持离线操作、然后在此处发布解决方案。
此致、
Aishwarya.
Ali
根据我们的对话,在 POL0PHA1中,PICO 反映了通过 POCI 收到的 SPIDAT[15]。 您能否确认每个字节的 ADC 数据是什么?这是否与此理解相匹配? 我将在 FYI 结束时发布调试摘要的完整更新。
此致、
Aishwarya.