This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:BiSS 位置编码器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TIDM-1010, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443352/tms320f28388d-biss-position-encoder

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVETIDM-1010C2000WARE

工具与软件:

您好、我想使用 F28388D 接收 BiSS 位置编码器数据、 我好像必须使用"C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack 插件模块"、 "C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack 插件 模块"免费吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoosterPack 售价为49美元(https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-POSMGR)

    BoosterPack 通常安装在 LaunchPad 上。 但是、由于 F28388x 没有可用的 LaunchPad、因此您可以使用底座和电线连接 BoosterPack。

    BoosterPack 提供演示解决方案所需的 RS -485线路驱动器。

    最近更新了 TIDM-1010设计指南(https://www.ti.com/lit/pdf/tidue73)。

     F28P65x 的 BiSS-C 代码已经发布到 C2000Ware 电机控制 SDK 中。 您需要将其移植到 F28388x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的意思是、 我不需要硬件器件、我要 使用 F28388D 开发一块新电路板、我想知道、关于 "C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack 插件模块"的软件是否免费?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     F28P65x 的 BiSS-C 代码已经发布到 C2000Ware 电机控制 SDK 中。 您需要将其移植到 F28388x。

    代码是免费的-但是、您需要从 iCHaus 获取许可证才能开发 BiSS-C 产品。 更新的文档中提到了这一点。

    https://biss-interface.com/biss-interface-license-agreement/

    此致

    Lori